欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

表面处理(塑料成型产品的二次加工)

  • 2022.01.27 17:52:16
  • 米思米
  • 1245

 通过模具生产出的塑料产品,可以对其进行诸如表面着色或印刷文字等二次加工,从而提高其功能。
 可适用于塑料成型产品的表面处理,包括如下所示的种类。

(1)涂装

 这是用刷涂或喷涂方式涂布有机涂料(所谓的漆状涂料)的涂装方法。
 根据用途不同,可能是用于遮蔽,或是用于营造出特殊的涂装氛围。
 此外还有静电涂装、烤漆等特殊方法。

(2)印刷

 包括丝网印刷、移印、渗透印刷等。这一方法是用于印刷字符和图案。
 如果印刷位置是曲面,则印刷会很困难,所以在设计成型产品时,最好确保印刷位置为平面。

(3)薄膜转印

 这是一种将预先印刷好的字符和图案转移到较薄的树脂薄膜上的方法。
 还开发出了在模具内进行转印的模内转印法。

(4)电镀

 这是通过预处理使成型产品的表面活性化,从而产生电位,然后进行金属电镀的方法。可以获得良好的金属光泽,还可获得导电性。

(5)真空蒸镀

 这是一种利用压力对比树脂电镀更薄的薄膜进行蒸镀的方法。
 进行上述二次加工时,请在设计成型产品时采用便于二次加工的设计。模具设计中同样也是如此。

(例)

印刷范围内设有高差。 

印刷范围内设有沟槽。 

预先设置印刷用的定位面、定位柱。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities